Testexpertis på Lapps laboratorier
Egna laboratorier garanterar högsta kvalitet

”Varning – test pågår!” står det på skylten, men vi får ändå ta en snabb titt. Mellan röntgenfluorescensanalys, en maskin för skalningstester och ett kylskåp för att testa köldpåverkan hittar vi en egendomlig värld. Vi är på besök i ett av LAPPs laboratorier.
Det finns ett uttryck som säger att man inte kan laga omelett utan att knäcka ägg. Och det går inte heller att prova en produkt utan att det blixtrar, glöder, svischar och surrar på vägen. Här testas produkterna från LAPP bakom lyckta dörrar för lämplighet i vardagen. Och ibland blir vardagen till flera år här – till exempel om en kabels åldrandeegenskaper måste testas. Men hur gör man en kabel äldre på konstgjord väg i ett laboratorium? Svaret: i ett värmeskåp som kan simulera flera månader på några dagar.
Upp till 40 olika tester på en enda kabel
Upp till 40 olika tester utförs på en enda kabel, beroende på vilken typ av applikation den ska installeras i. Om den ska användas på en oljeplattform används till exempel ibland borrlera från Skandinavien.
– Det finns tillräckligt många utmaningar, säger Michael Hagenmüller. Han är chef för laboratoriet och har bland annat utsatt förskruvningen SKINTOP® HYGIENIC för krävande tester.
I det här fallet är det nödvändigt att övervaka konstruktionen och måtten, kontrollera gängorna, prova vridskyddet, kontrollera dragavlastningen och se till att kontakten är vattentät och dammsäkert – bland mycket annat. Ett negativt tryck alstras under åtta timmar åt gången och talkpuder tillförs. Efter avslutat test får det inte finnas ett enda dammkorn kvar. Det är förutsättningen för att produkten, SKINTOP® HYGIENIC, ska klara provet.
Låter det inte som raketforskning? Tänk en gång till! Vid en annan station testas den kemiska hållfastheten hos kablar, kontaktdon och förskruvningar. Det kanske inte är ”raketforskning” – men när Laura Erdmann håller ett kritiskt öga på allt är det på sätt och vis det. När hon inte är här studerar Laura Erdmann faktiskt rymdteknik. Hon förbereder materialtesterna noggrant – och stålsätter sig för långa testfaser. Till exempel tar ECOLAB®-provet fyra veckor.
Tester för ECOLAB®-certifiering

ECOLAB® är ett ledande namn inom industriella rengöringsprodukter för hotell, restauranger, sjukhus och naturligtvis också inom livsmedels- och dryckestillverkning. Där används oftast kemikalier för att rengöra maskiner. ECOLAB®-certifieringen bekräftar att LAPPs produkter håller för dessa rengörings- och desinficeringsmedel.
– För kunderna är det vi gör här av yttersta vikt. De kan vara säkra på att de siffror vi listar i våra kataloger är testade och verifierade, förklarar Hagenmüller som redan har startat, eller hjälpt till att starta, flera olika laboratorier för LAPP i Stuttgart, Singapore och andra platser runt om i världen. För närvarande arbetar han på en idé om hur LAPPs laboratorier kan fortsätta att sätta standarden för sektorn i framtiden.