Kabelgurun
Medarbetare i fokus

Det var med en kabel allt startade. I slutet av 50-talet utvecklade Oscar Lapp ÖLFLEX®, och ända sedan dess har kabel varit vårt kärnområde. Vi erbjuder idag också en mängd andra produkter i vårt sortiment, men kabel är centralt i vår portfölj. Och för att ständigt ligga i framkant, har vi vår alldeles egen kabelguru; produktchef Ulf Andersson. Det Ulf inte vet om kabel är inte värt att veta!
Ulf tillhör affärsutvecklingsavdelningen som består av ett team på åtta personer med varierande roller; produktchefer, affärsutvecklare, marknadskommunikatörer och affärsutvecklingschef. Ulf har arbetat på LAPP sedan 2001.
– De första åren jobbade jag som produktingenjör för kabel, vilket är mer inriktat på teknisk support. Efter några år gick jag över till rollen som produktchef, till en början för automationsprodukter och sedan för kabel som är den roll jag fortfarande har idag, beskriver han.
Heliga torsdagar!
Ulf är 54 år och bor på en liten gård ett par mil utanför Nyköping med sin fru Ann-Sofie och den ena av två döttrar; Jenny, 16 år. Hanna, 19, har flyttat hemifrån och studerar i Luleå. På gården finns också jaktlabradoren Stella samt två katter. Till Nyköping flyttade Ulf 1989 efter att ha bott på många olika orter runt om i Sverige, bland annat i Jönköping och Västerås.
På fritiden är det skog, jakt och fiske som gäller.
– Under vinterhalvåret jagar jag i stort sett varje helg, berättar han. Och så fiskar jag, både i egen sjö och i Östersjön.
Sport är ett annat stort intresse.
– Jag är ordförande i en idrottsförening där vi är ett gubbgäng som träffas varje torsdag i ur och skur. Vi tränar utomhus, till exempel terränglöpning, skidor, cykling eller i vårt utegym som vi har byggt själva. Sedan bastar vi, fikar och snackar. De här torsdagsträffarna är heliga!
Fångar upp marknadstrender
Att vara produktchef innebär kort sammanfattat att vara ansvarig för att vi på LAPP Miltronic har ett sortiment som den svenska och danska marknaden efterfrågar.
– I min roll som produktchef för vårt kabelsortiment är det bland annat viktigt att fånga upp marknadstrender och förändringar i standarder till exempel, som innebär att vi behöver utveckla nya produkter med rätt godkännanden och som passar till nya applikationer, säger Ulf.
– Att göra marknadsplaner och konkurrensanalyser är också en del av jobbet, samt att ansvara för kvaliteten vilket innebär att vi gör ankomstkontroller på nya produkter som kommer in till lagret innan de skickas till kund. Att marknadsföra våra lösningar och produkter är naturligtvis också en stor del av rollen, och där jobbar jag i nära samarbete med våra marknadskommunikatörer. Det yttersta målet är självklart att nå våra utsatta omsättningsmål och ha lönsamhet på den produktgrupp som jag ansvarar för.
Är man kabelguru så är man, och Ulfs dagar ägnas också mycket åt utbildning och support, både externt till kunder, och internt för våra sälj- och supportavdelningar.
– Ett exempel på utbildning kan vara om en kund ska exportera en maskin till USA. Då ger vi råd om kabelval och installationsmetoder, förklarar han.
Positivt att arbeta i ett familjeägt företag
– Det bästa med min roll är att det är så omväxlande. Ena veckan är jag på ett fabriksbesök och förhandlar med någon av våra samarbetspartners, för att veckan därpå befinna mig på ett intressant kundbesök någonstans runt om i Sverige eller Danmark, beskriver Ulf.
– Kärnan i rollen som produktchef är att göra det enkelt för organisationen att sälja produkterna som jag ansvarar för, helt enkelt, och det driver mig hela tiden framåt. Det som engagerar mig allra mest är när vi vinner nya kunders förtroenden tack vare tekniska och logistiska lösningar.
Hur är det att arbeta på LAPP?
– Eftersom vi är ett globalt företag har jag genom åren lärt känna många kollegor runt hela vårt klot, vilket är väldigt givande! Jag tycker också att det är positivt att LAPP är ett familjeägt företag och inte ett börsnoterat bolag, eftersom det gör att vi inte behöver jobba kortsiktigt utan hela tiden kan arbeta mot långsiktiga mål. Det skapar arbetsro och trygghet. Sedan så är vi ett härlig sammansvetsat gäng med högt i tak här på LAPP Miltronic!
Avslutningsvis – någon oväntad fakta om dig?
– Hm, vad ska jag hitta på då? Jag tror kanske inte att alla vet att jag är ett inbitet hårdrocksfan! Jag lyssnar mycket på hårdrock från sent 60-tal och 70-tal, som Deep Purple, Led Zeppelin och Black Sabbath.