Webshop

Rockstjärnesjälen sätter kablagetillverkning i rampljuset

Medarbetare i fokus

Erik Karlsson

Efterfrågan på systemlösningar istället för enskilda komponenter blir större och större. Vid rodret på vår resa mot målet som etablerad kablagetillverkare, hittar vi produktionschef Erik Karlsson.

Erik är 34 år och bor med sin fru Angelica och deras två barn Lilou som är fyra år och Bastian som är två, i Vrena utanför Nyköping. I familjen finns också katten Selma.
– Vi har precis köpt vårt drömhus därute som vi väntar på att få flytta in i! Under tiden hyr vi ett hus, även det i Vrena. Inflyttningen i vårt nya hus är inte förrän i september, så det är långt kvar! Vi längtar massor, men det är roligt att ha det framför sig också, att ha det att se fram emot. Vi trivs jättebra i Vrena med lugnet och naturen runt knuten.

Erik är född och uppvuxen i Nyköping och har bott här hela sitt liv, med undantag för en avstickare till Frankrike.
– Innan vi fick barn bodde jag och Angelica ett år i Bergerac nära Bordeaux i södra Frankrike, där vi hyrde ett hus tillsammans med två andra par. Vi studerade alla på distans hemifrån Sverige. Det var ett väldigt roligt år! berättar Erik.

Fritiden ägnas åt tid med familjen.
– Det känns som att man inte har tid till så mycket annat när barnen är så små! Och även om det är tufft med småbarnslivet ibland, så kommer det ju en dag när de inte är små längre. Det är viktigt att ta vara på den här tiden, tycker jag.

Kunden ska kunna fokusera på sin kärnverksamhet

Erik har arbetat som produktionschef på LAPP Miltronic i tre år.
– Min roll innebär att jag är ansvarig för vår produktionsavdelning, helt enkelt. Det handlar om att supporta produktionen och se till att våra kunder får rätt lösningar i rätt tid. Det handlar förstås också om att se till att vi är lönsamma, effektiva, levererar rätt kvalitet och har drivna medarbetare. Jag har mycket kundkontakt och jobbar nära den övriga organisationen på företaget för att utveckla rätt lösningar för kunderna, förklarar han.
– Vi jobbar efter devisen att kunden ska kunna fokusera på det de gör bäst, deras kärnverksamhet, och vi gör det vi kan bäst – att ta fram unika anslutningslösningar som underlättar kundernas vardag, berättar Erik.

Vad är det bästa med din roll?
– Det bästa med min roll är variationen, att varje dag bjuder på nya utmaningar – det kanske låter som en klyscha, men det är verkligen sant! Att få hjälpa kunder att hitta exakt rätt lösning för just deras behov. När en kund plötsligt får upp ögonen för alla olika tjänster vi kan erbjuda – det är kul! säger Erik. Det är också roligt att vi utvecklas tillsammans med våra kunder och att vi lär oss nya saker hela tiden. Jag är en rastlös person som gillar när det händer saker. Och här på produktionen är inget projekt det andra likt, eftersom allt är kundunikt.
– Det är också helt fantastiskt att få arbeta med ett sådant grymt engagerat gäng som vi är här på produktionen. Vi är 13 medarbetare som alla gör sitt yttersta varje dag. DET är verkligen det bästa! säger Erik stolt.

Vill vara med från början

Hur ser du på framtiden när det gäller systemlösningar?
– Det är sjukt spännande! Vi har bara skrapat på ytan än känns det som, i arbetet att etablera oss som kablagetillverkare. Kablageindustrin idag ser ju ofta ut så att kunden skickar in en ritning och får sin produkt levererad. Vi vill arbeta närmare kunden, vara med från början, hitta lösningar som kunden kanske inte har tänkt på som förenklar deras arbete. Vår styrka är att vi kan erbjuda helhetslösningar inom både kablage, bearbetade kapslingar, bestyckade släpkedjor och spiralkablar, allt enligt våra kunders specifikationer. Här finns en jättepotential!

Hur är det att arbeta på LAPP?
– Att vi har LAPP-koncernen i ryggen med deras produktkunskap är ovärderligt. Det är en jättestor styrka för oss, det finns så mycket erfarenhet och kompetens där. Det är också positivt med korta beslutsvägar och att ledningen sätter en stor tilltro till varje medarbetare, tycker jag.  Man känner att man har förtroendet att fatta beslut. LAPP tror på sina medarbetare!

Avslutningsvis – någon oväntad fakta om dig?
– I högstadiet drömde jag om att bli rockstjärna, och trodde verkligen att jag skulle bli det! Jag sjöng i ett rockband som hette Nixonian, som jag hade tillsammans med några kompisar. Vi gjorde en del spelningar lokalt och spelade till och med in en CD! Men rockstjärneplanerna lades på hyllan sedan, skrattar Erik.

ÖLFLEX® CONNECT – systemlösningar enligt dina önskemål

Vi kan hjälpa dig med:

  • Färdigställda kablage
  • Bearbetade och bestyckade kapslingar
  • Spiraliserad kabel
  • Servokablage
  • Kompletta släpkedjor bestyckade med kabel, slang och anslutningsdon.