Webshop

En glädjespridare på produktionen

Medarbetare i fokus

Gunilla Andersson

I Nyköping, bredvid lagret och i samma byggnad som Fleximark, ligger LAPP Miltronic ABs produktionsavdelning. En avdelning som ibland inte får så mycket uppmärksamhet – men jobbet som utförs här är av högsta vikt. Här jobbar Gunilla Andersson i ett stort team som tillsammans bearbetar och anpassar våra produkter enligt kundernas önskemål.

Gunilla har jobbat som montör på Miltronic/LAPP sedan 2007, och även om hon har haft samma tjänst sedan hon började för tolv år sedan, har arbetet förändrats under tiden.
– Rollen och avdelningen har utvecklats mycket under de här åren. Framförallt är det lokalerna och maskinerna som har förbättrats. Det hjälper oss att växa eftersom vi kan göra fler jobb snabbare och mer effektivt än tidigare. Vi jobbar på ett smartare sätt idag! säger Gunilla.

Precis som mars månads medarbetare Domagoj har Gunilla varit internrevisor på företaget under ett par år.
– Jag håller med Dommo om att alla borde prova på det, man lär sig väldigt mycket om företaget.

Sången sprider glädje

Vinnare i tävlingen "Bästa LAPP-utstyrsel"

Vinnare av "Bästa LAPP-utstyrsel" på en personalfest med en outfit gjord av överblivet material, till exempel en sjal stickad av 0,25 mm enkelledare!

Gunilla är 57 år och född och uppvuxen i Nyköping, men bodde i Stockholm under tio år direkt efter gymnasiet. När det sedan blev dags att bilda familj, kände Gunilla och hennes dåvarande man att Nyköping var en bättre plats än Stockholm för barn att växa upp på, så de bestämde sig för att flytta tillbaka. Idag är de två barnen vuxna och Gunilla har också ett barnbarn på fyra år som bor i Stockholm, som hon träffar så ofta hon kan. Nuförtiden är Gunilla singel och bor själv i centrala Nyköping.
– Jag rår mig själv och behöver inte tänka på varken man, barn eller husdjur! Nu trivs jag bra med det, att styra mina dagar precis som jag själv vill. Allt har sin tid, och nu när barnen är vuxna är det skönt att kunna göra det man har lust till på ett annat sätt än förut.

Vad gör hon då på sin fritid?
– Jag tränar ungefär tre-fyra gånger i veckan. Jag har väl kommit till den åldern då man antingen måste äta piller eller träna för att inte kroppen ska säga ifrån, och jag väljer att vara aktiv! Jag tränar för att må bra, bli piggare och orka mer. Både gym, spinning, yoga och dans. Det är roligt att prova på olika träningsformer!

Men hennes största intresse är sången; Gunilla sjunger sedan 14 år tillbaka i kör.
– Att sjunga i kör är helt fantastiskt! Det är så roligt och ger så mycket – jag själv mår bra av att sjunga och så kan man sprida så mycket glädje till andra genom sång och musik. Jag fick höra i skolan att jag inte kunde sjunga, men när jag gick med i en kör för första gången så upptäckte jag att, jo, jag kan visst! I början sjöng jag i en kör för alla där man inte behöver ha några förkunskaper, men jag kände snabbt att det här vill jag fortsätta med!

Idag sjunger hon i Oppebys kyrkokör.
– Det kan låta högtravande med en kyrkokör, men vi sjunger alla möjliga olika typer av musik. Gospel och afrikanskt är otroligt roligt!

Stark teamkänsla

Arbetet som montör innebär i korthet att kapa kabel till rätt längd och montera kontakter på kablar enligt kundernas önskemål.
– Utåt sett kanske det kan verka enformigt, men det är precis tvärtom! förklarar Gunilla. Det är väldigt omväxlande i och med att det alltid är kundunika lösningar som ska tillverkas. Jobbet kräver också flexibilitet, eftersom det ibland kommer in ”bråttomjobb” som behöver prioriteras.

– När vi får in ett nytt jobb börjar vi alltid med att ta fram den bästa lösningen, skapa en tydlig ritning och ta mycket bilder, en instruktion till oss själva helt enkelt. Det sparar mycket tid när samma uppdrag kommer tillbaka, kanske efter ett par år, att vi har dokumenterat allt i detalj. Då blir det lätt att ta fram samma lösning igen! Ofta får vi in jobb med utgångsläget att det är ett engångsuppdrag, men det slutar nästan alltid med att det blir återkommande. Kunderna märker hur smidigt det är att låta oss göra jobbet, helt enkelt!

Vad är det bästa med din roll?
– Vi är en bra grupp på produktionen, det är bra sammanhållning och teamkänsla mellan alla arbetskamrater. Vi löser uppgifterna tillsammans. Till exempel om vi har ett tidspressat, omfattande jobb framför oss; då arbetar hela gruppen tillsammans åt samma håll, och vi slutför uppdraget i rätt tid och med bra resultat – då trivs jag som bäst på jobbet!

Gunilla på Godahoppsudden i Sydafrika

Gunilla på Godahoppsudden i samband med LAPPs årliga volleyboll- och fotbollsturnering.

Hur är det att vara anställd på LAPP?
– För mig är det viktigt med känslan på företaget, det som gör att man trivs. Och LAPP månar om sin personal! Det kan vara små saker som att vi har gemensamma företagsmöten med god frukost till exempel. Att man känner att ledningen bryr sig om sina anställda! Sedan så anordnar LAPP-koncernen en global volleyboll- och fotbollsturnering på olika platser i världen varje år – det är faktiskt helt fantastiskt tycker jag! Man får chansen att upptäcka platser som man kanske aldrig skulle ha besökt annars. I mars i år var vi i Kapstaden i Sydafrika!

Avslutningsvis – någon oväntad fakta om dig?
– Oj, vad ska jag hitta på då? skrattar Gunilla. Jag cyklar året om, oavsett väder! Och så har jag sjungit ihop med John Lundvik som vann Melodifestivalen.